请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP2232 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我使用 TINA TI 对电路建模。 我想放置一个双路运算放大器、并保留双路运算放大器的引脚结构。 当我放置一个 LMP2232 (双器件)时、输入引脚为2和3、输出引脚为1。 当我再次选择该部件时、我仍然得到引脚2、3和1。 如何放置运算放大器的后半部分(引脚5、6和7)?