This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS543C20:从 Webench 导出 TINA 模型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/702540/tina-spice-tps543c20-tina-model-export-from-webench

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

很抱歉我没有回答。
这是 Saket-San 之前对应的有关 TINA 仿真模型的问题。
我附加了一个仿真模型。
e2e.ti.com/.../TPS543C20_5F00_2PH_5F00_20180621.TSC

我想将输出电压从1.0V 更改为0.72V、我向 U1 (主器件)的 VSEL 引脚和 RSP / RSN 引脚添加了电阻、但我无法更改输出电压。

此外、U2的信号引脚(从器件)似乎与两相操作时的接线不同。 (当 PGD 引脚设置为打开时、会显示错误消息。)

请修复这些问题吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUto San、您好!


    似乎已使用参数 VREF_PASS 对输出电压进行编程。 将其更改为0.72将执行此处的任务。 PFA TSC 文件和仿真 results.e2e.ti.com/.../3343.TPS543C20_5F00_2PH_5F00_20180621.TSC

    我不清楚你的第二个问题。 我们不应将引脚保持断开状态。 如果您不想使用 PG 引脚、则只需连接跳线、如下面所示。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket-San、

    感谢您的支持。
    是否未测量 Iout 和 ILOAD 的规格
    我实际上进行了仿真、但这些电流值没有输出。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    您可以测量 Iload 和 IOUT、二者应与串联连接相同。

    上述测试台中的 PWL 负载电流曲线消耗0A 至1.5ms、这就是您无法看到波形中任何电流的原因。

    如果用电阻替代负载、您可以看到输出电流。(下图中的 R4)

    以下是仿真结果。

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket-San、

    感谢您的盛情款待。
    很抱歉,但我将再问你两个问题。
    我仿真了以下 TINA 文件。

    e2e.ti.com/.../TPS543C20_5F00_2PH_5F00_20180705.TSC

    问题1:
    我更改了 VSEL 引脚的电阻值、但由于仿真结果、输出电压未更改。
    是否无法通过更改输出电压进行仿真? 您能对此做出回应吗?


    问题2:
    之前 、关于两相配置中从器件侧的引脚排列、我收到了如下所示的答案。

    当时我听说 RSP.RSN 引脚是开路的。
    但是、如果您使用 TINA 打开它、仿真将导致错误。
    如果可能、您会解决这个问题吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    请参阅下面的红色评论。

    问题1:

    我更改了 VSEL 引脚的电阻值、但由于仿真结果、输出电压未更改。

    是否无法通过更改输出电压进行仿真? 您能对此做出回应吗?

    SAKET:参数 VREF_PASS 已用于在 TINA 模型中对输出电压进行编程、并且 VSEL 引脚的功能未激活。  

    问题2:
    之前 、关于两相配置中从器件侧的引脚排列、我收到了如下所示的答案。

    Saket:是的、正确的是、这些引脚在实际器件中是悬空的、但模型不会描述这种行为。 我认为模型需要更新以处理此功能。

    现在、您可以将 RSP 引脚连接到 VOUT、将 RSN 连接到 GND、以调节两相。

    如果您有任何其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Saket

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket-San、

    感谢您的盛情款待。

    是否可以理解无法通过更改 VSEL 引脚的电阻值来更改器件的基准电压?
    更改 Vout 时、是否仅更改由 Vout - RSP - RSN (GND)连接的电阻值?

    我了解了从器件侧 RSP - RSN 引脚的处理。
    请告诉我您是否可以修复它。

    感谢你的帮助。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    以下是我的意见。

    是否可以理解无法通过更改 VSEL 引脚的电阻值来更改器件的基准电压?

    Saket:是的。

    更改 Vout 时、是否仅更改由 Vout - RSP - RSN (GND)连接的电阻值?

    Saket:根据我的理解、我们不需要任何电阻、也不需要更改这些引脚之间的任何电阻。 您可以参阅下面附加的两相 EVM。 RSP 引脚可直接连接到 VOUT、RSN 可连接到 GND。 该器件使用 VSEL 引脚对输出电压进行编程。

    e2e.ti.com/.../sluubl7.pdf

    我了解了从器件侧 RSP - RSN 引脚的处理。
    请告诉我您是否可以修复它。

    Saket:我们需要一些时间来更新此模型。 我将在几天内再次讨论这个问题。

    感谢您的耐心和宝贵的时间、您将在两阶段评估此模型!

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saket-San、

    感谢您的盛情款待。
    由于基准电压在 VSEL 引脚上设置、
    我认为可以使用反馈电阻器(Vout - RSP - RSN)设置输出电压。
    在 EVM 用户指南中、从侧的 TSP543C20使 RSP 引脚断开。
    如果能够修改上述内容并将输出电压更改为用例、我们将不胜感激。
    无论通过哪种方式、我都感谢您的支持。

    此致、
    YUto Sakai