This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7A80:将.lib 导入到 TINA-TI 中时、器件无效:$CDNENCSTART

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7A80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704249/tina-spice-tps7a80-invalid-device-cdnencstart-when-importing-lib-into-tina-ti

器件型号:TPS7A80
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在尝试从 TPS7A80的 SPICE 模型文件导入和编译.lib 时、我遇到以下错误:

我还尝试将此模型引入 LTSpice、但由于模型已加密、我无法深入了解。

请就如何克服这一问题提供建议。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    请参阅以下常见问题解答: e2e.ti.com/.../692613。

    我们可以将未加密模型发布到该器件的 Web 上。 我们将很快发布该版本并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    未加密模型现已发布在网络上。