主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的同事:
我会对应用电路进行降压、该电路的主要目的是 通过磁源为电池(锂离子)充电。 之后、目标是放置一个在3.5V 下工作的负载。
我使用 pspice 模型设计了电路、但我的一些结果与我应该获得的数据不一致。 我发现的问题是什么
- VBAT_OK 始终处于关闭状态、即使电池充满电也是如此。 我在其他仿真中进行了测试。
- 1F 电容器从0秒开始充电是否正常?
另一方面、对于 Vout、Vout (粉色)从 VSTOR =VOC_SAMPLE 达到电压基准:VBAT_OK_HYST (由我设置的3、4V)的那一刻起就开启。 此结果与文献一致。
(为了简化电路 Im、使用1F 电容器而不是锂电池。)
我想请你在这个问题上提供帮助,我不能弄清楚缺少什么。
提前感谢您!
颜色方案:
蓝色:VIN
红色:电容器(电池电压)
粉色:输出电压 V L2:2
grep:VBAT_OK