This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25570:PSpice bq25570

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/700781/tina-spice-bq25570-pspice-bq25570

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的同事:

我会对应用电路进行降压、该电路的主要目的是 通过磁源为电池(锂离子)充电。 之后、目标是放置一个在3.5V 下工作的负载。  

我使用 pspice 模型设计了电路、但我的一些结果与我应该获得的数据不一致。 我发现的问题是什么

  • VBAT_OK 始终处于关闭状态、即使电池充满电也是如此。 我在其他仿真中进行了测试。
  • 1F 电容器从0秒开始充电是否正常?

另一方面、对于 Vout、Vout (粉色)从 VSTOR =VOC_SAMPLE 达到电压基准:VBAT_OK_HYST (由我设置的3、4V)的那一刻起就开启。 此结果与文献一致。

(为了简化电路 Im、使用1F 电容器而不是锂电池。)

我想请你在这个问题上提供帮助,我不能弄清楚缺少什么。

提前感谢您!

颜色方案:

蓝色:VIN

红色:电容器(电池电压)

粉色:输出电压 V L2:2

grep:VBAT_OK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请与我们分享该项目、并提及您正在使用的 PSpice 工具版本、以便我们更深入地了解该问题。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我发送了项目。

    OrCAD 17.2试用版

    谢谢、

    Gonçalo μ A

    Link Project->https://we.tl/jS7MRDD72H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Goncalo、

    我无法访问该链接。 这对我们是有限制的。 我请求您将项目压缩到这里。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Proj-pSpice.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Goncalo、

    抱歉、我没有任何能够提取.rar 文件的软件。 我尝试了7zip 文件进行解压缩、但我只获得了.DSN 和.OPJ 文件。
    此外、我们还需要.lib 文件以及每个 testBench 的文件夹。
    我请求您共享包含.ZIP 格式所有必需文件的整个文件夹、以便我们可以查看。

    谢谢、此致、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Abhisek 度过了一个美好的夜晚

    抱歉、我认为您只需要 DSN 和 OPJ 文件。 现在、我已经使用了 pspice 中的存档项目工具来创建其附加的文件夹。 它应该起作用。

    此致、感谢 youe2e.ti.com/.../PMBoard.7z

    Gonçalo Fontsca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goncalo、

    我们对您的项目进行了深入研究。 我建议进行一些更改以解决该问题。

    测试台右下角的所有电阻器均应采用 Meg 而不是 M (例如、8.2Meg 而不是8.2M)。 PSpice 将 M 解释为 mii 和 nor Mega。 请适当地替换所有这些值。 这将确保正确的模型响应。 请在此更改后在我的末尾找到以下仿真快照。

    此外 、当您尝试观察启动行为时、在输入侧使用步进源而不是直流源是现实的。 这只是一个建议、不需要解决您报告的问题。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、

    Abhisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhisek、您好!

    感谢您的帮助、此问题已得到解决。 我已经更改了名称、现在一切都正常。

    此致、祝您度过美好的一周

    Gonçalo 丰塞卡