This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/MPY100:乘法器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, MPY634, MPY100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697197/tina-spice-mpy100-multiplier

器件型号:MPY100
主题中讨论的其他器件:TINA-TIMPY634

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您能否提供链接来下载任何乘法器的宏模型?

提前感谢

苏丹 a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudha、

    我们没有适用于此器件的 SPICE 模型。 您希望在此处进行哪些仿真? 如果它只是算术功能、则可以使用受控源向导来实现它。

    您可以在本视频中找到有关如何执行此操作的更多详细信息: training.ti.com/how-use-controlled-source-wizard-tina-titm-simulator

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、我在此处提供的链接中找不到 MPY100或 MPY634。 您能否帮助提供获取此器件 TINA 模型的链接? 如果找不到,是否可以帮助提供一些方法来使用受控源向导来实现它? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也有同样的请求。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要将 MPY634添加到我的库中。 如果您可以向我发送相同的链接、我们对此表示高度赞赏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您可以使用受控源向导通过电压和电流实现任意功能。 有关详细信息、请参阅以下视频。 您可以使用此工具来实现这些 IC 的基本功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudha、

      我能够为我们几年前创建的 MPY364挖掘一个旧的宏模型,您可以在 e2e.ti.com/.../438832上找到原始线程 。 正如 Nikhil 提到的、它是使用受控源构建的、因此可以随意修改、自定义并将其扩展到 MPY100。 我已经连接了宏模型和来自 thread.e2e.ti.com/.../MPY634_5F00_TB.TSC 的测试台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士:
    我有来自电路的该乘法器。 我想知道如何将其添加到库中、以便在我搜索乘法器时、我应该将其检索。
    提前感谢您。
    此致、
    苏丹 a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudha、

    您的附件未通过。 是否可以再次连接它。 我只需在您的本地计算机上创建一个文件夹结构、并将 TSM/TSC 文件存储在该结构中。 要插入 TSM 文件、请使用 Insert >> Macro 功能。 对于 TSC、只需双击 TSC 文件即可在 TINA-TI 中打开它。