请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01580 我叫 Paolo
我是从意大利写的,我对您的产品中提到的物体非常感兴趣
我想得到详细的资料,并知道它是否衡量:
检测信号
氧合
血压
或其他
我们目前正在为一家重要医院开发技术
我们需要使用可穿戴技术实时监测下肢血管问题患者的参数
我等待答复
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我叫 Paolo
我是从意大利写的,我对您的产品中提到的物体非常感兴趣
我想得到详细的资料,并知道它是否衡量:
检测信号
氧合
血压
或其他
我们目前正在为一家重要医院开发技术
我们需要使用可穿戴技术实时监测下肢血管问题患者的参数
我等待答复
此致
您好 Paolo、
感谢您关注 TIDA-01580。
此设计可提供同步 ECG 和 PPG 数据。 我们在 GUI 中使用了一些基本公式来计算心跳和 SpO2。 对于其他详细的参数计算、您可能必须使用可用的原始数据自行完成。
源代码可从 http://www.ti.com/tool/tida-01580 的工具部分获取。 设计指南中也提供了有关该设计的详细信息、位于同一页面上。
希望这能解答您的问题。
谢谢你。
此致、
Sanjay R. Pithadia