This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:我想获得详细信息、并知道它是否测量:

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/703884/tida-01580-i-would-like-to-receive-detailed-information-and-know-if-it-measures

器件型号:TIDA-01580

我叫 Paolo
我是从意大利写的,我对您的产品中提到的物体非常感兴趣
我想得到详细的资料,并知道它是否衡量:
检测信号
氧合
血压
或其他
我们目前正在为一家重要医院开发技术
我们需要使用可穿戴技术实时监测下肢血管问题患者的参数

我等待答复

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    感谢您关注 TIDA-01580。

    此设计可提供同步 ECG 和 PPG 数据。 我们在 GUI 中使用了一些基本公式来计算心跳和 SpO2。 对于其他详细的参数计算、您可能必须使用可用的原始数据自行完成。

    源代码可从 http://www.ti.com/tool/tida-01580 的工具部分获取。 设计指南中也提供了有关该设计的详细信息、位于同一页面上。

    希望这能解答您的问题。

    谢谢你。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjay R. Pithadia
    非常感谢
    您可以向我发送一个分销商、以便在欧洲购买我需要一个样片进行测试
    此致