This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:逻辑功能、D、XOR、延时时间

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/699212/tina-spice-logic-functions-d-xor-time-delay

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我需要一个简单的功能模型来实现一些逻辑功能- D 型触发器、XOR 门和延时时间(我需要能够将延迟设置为100ns 到5us。

如果有一个具有可设置占空比(约0.5%)的方波发生器、那也会更好-我现在使用的是图形发生器、它可以工作、但有一点卡里奇。

我在 TINA 库中没有看到任何内容、因此我是否可以实现这些函数。 我不担心上升时间、下降时间等等、只是简单的1和0就能很好地工作。

谢谢

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    内置的数字库仅在 TINA-TI 的付费版本中可用。 我们在 PSpice 中有一些可在 TINA-TI 中使用的内部库。 我们可以向您提供该信息。 我们将使此对话脱机、以便继续详细讨论。 如果需要、我们将在此处更新最后的摘要。