请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我需要一个简单的功能模型来实现一些逻辑功能- D 型触发器、XOR 门和延时时间(我需要能够将延迟设置为100ns 到5us。
如果有一个具有可设置占空比(约0.5%)的方波发生器、那也会更好-我现在使用的是图形发生器、它可以工作、但有一点卡里奇。
我在 TINA 库中没有看到任何内容、因此我是否可以实现这些函数。 我不担心上升时间、下降时间等等、只是简单的1和0就能很好地工作。
谢谢
Colin