主题中讨论的其他器件:UCD3138
我目前在对器件进行编程/刷写时遇到一些问题。 使用的适配器是 具有 Fusion Digital Power Studio 的 USB 接口适配器 EVM。
该适配器由 PC 识别(绿色 LED 和 SSA 分离/重新连接的消息)、并通过带状电缆输出适当的信号(使用逻辑分析仪进行验证)。 但是、该电路板(使用提供的 Altium 输出文件进行制造)没有响应。
我收到的消息是"未找到器件"或"未检测到 ROM、器件可能处于闪存模式"。 使用器件 ID、器件代码和 PMBus 修订返回 NACK 以及"USB/SAA 错误"进行扫描
所有连接都得到了保护、我尝试了各种总线设置(100kHz 和400kHz、以及通信线路上的上拉设置)
UCD3138接收足够的功率、并在 BP18 (引脚58)输出1.8V、DPWM 引脚在上电时处于低电平、因此我假设它正常工作、而且我们还有多个电路板存在相同的问题。
我安装了为该板提供的驱动程序、并在论坛上研究类似问题、但到目前为止、没有人解决了问题、UCD3138s 是全新的
您对此问题有什么建议吗?
谢谢、