This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00653:编程问题:未找到器件

Guru**** 2552450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/698907/tida-00653-programming-issue-no-device-found

器件型号:TIDA-00653
主题中讨论的其他器件:UCD3138

我目前在对器件进行编程/刷写时遇到一些问题。 使用的适配器是 具有  Fusion Digital Power Studio 的 USB 接口适配器 EVM。

该适配器由 PC 识别(绿色 LED 和 SSA 分离/重新连接的消息)、并通过带状电缆输出适当的信号(使用逻辑分析仪进行验证)。 但是、该电路板(使用提供的 Altium 输出文件进行制造)没有响应。

我收到的消息是"未找到器件"或"未检测到 ROM、器件可能处于闪存模式"。 使用器件 ID、器件代码和 PMBus 修订返回 NACK 以及"USB/SAA 错误"进行扫描

所有连接都得到了保护、我尝试了各种总线设置(100kHz 和400kHz、以及通信线路上的上拉设置)

UCD3138接收足够的功率、并在 BP18 (引脚58)输出1.8V、DPWM 引脚在上电时处于低电平、因此我假设它正常工作、而且我们还有多个电路板存在相同的问题。

我安装了为该板提供的驱动程序、并在论坛上研究类似问题、但到目前为止、没有人解决了问题、UCD3138s 是全新的

您对此问题有什么建议吗?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您已经合理地确保 UCD 已加电。  我以前从未看过这个电路板、但是我在原理图上看到1.5K 电阻器与 PMBus 时钟和数据引脚串联。  这没用。  与警报和控制器一样、这些电阻最多应为100欧姆。  或短路应该可以进行测试。  100欧姆电阻为您提供了更多的 ESD 保护。   如果这无法解决问题、下一步是查看 PMBus 信号发生了什么。  最好的方法是使用 UCD3XXX/UCD9XXX 器件 GUI。  您可以在下载 Fusion Digital Power Studio 时选择它。  它不会过于固执和自动化、因此您可以逐步完成更多任务。  

    以下是主屏幕:

    首先单击右下角的圆圈复选框以显示所有总线活动。  

    然后单击顶部的 Scan Device in ROM mode (以 ROM 模式扫描设备)。  

    如果它找到它、很好。  如果不是、请记录活动日志中报告的内容。  第一条消息很可能被 NACK。  

    然后在 PMBus 时钟和 UCD 上的数据信号上放置一个示波器、看看它们是什么样的。  然后从那里开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用几根导线更换了电阻器、解决了问题。 谢谢。