请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、我想以两个或三个步长扫描 PWM 的占空比。 初始值为5%、然后为20%、再随时间变化为90%。 例如、在前5ms、它保持5%、然后在5ms、它达到20%、依此类推。 如果我不想使用计时器、我如何在 Tina 中设计该器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.