This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:PWM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/699026/tina-spice-pwm

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我想以两个或三个步长扫描 PWM 的占空比。 初始值为5%、然后为20%、再随时间变化为90%。 例如、在前5ms、它保持5%、然后在5ms、它达到20%、依此类推。 如果我不想使用计时器、我如何在 Tina 中设计该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sneha、

    您可以使用电流源为电容器和并联开关充电。 这将为您提供一个斜坡电压、该电压的频率可调整为您的开关信号的频率。

    接下来、您可以将此斜坡电压与固定直流电压进行比较。 直流电压的幅度应确保当它与斜坡相交时、在前5ms 内为您提供5%的占空比。 5ms 后、将直流电压更改为一个幅度、这样它现在将为您提供20%的占空比、以此类推。

    您可能需要了解如何使用受控源(以及受控源向导)来实现此目的。 如果您尚未参加培训、请参阅下面的视频系列。