This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:PMP7760

Guru**** 2552430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697540/pmp7760-pmp7760

器件型号:PMP7760

尊敬的先生/女士:

我想设计一个反激式模型,其规格为800V 至12V、100W。 对于此规范、我是否可以使用 PMP7760模型。 该模型是否符合我的规格。 请告诉我有关此模型的建议。 PMP7760中使用的变压器为30W、因此我想它是否适合。 请向我提出您的意见。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、主要是因为功率级别受所用变压器的限制。 要获得100W 的功率、您基本上需要升级您的电源电路(输入滤波电容器、电源变压器、MOSFET、整流器二极管和输出滤波电容器)、并降低电流感应电阻器、从而能够处理100W 的功率并满足您的规格要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供信息。

    您能否提供用于 PMP7760计算的参考数据表。  

    非常感谢