请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP7760
尊敬的先生/女士:
我想设计一个反激式模型,其规格为800V 至12V、100W。 对于此规范、我是否可以使用 PMP7760模型。 该模型是否符合我的规格。 请告诉我有关此模型的建议。 PMP7760中使用的变压器为30W、因此我想它是否适合。 请向我提出您的意见。
非常感谢您的参与。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP7760
尊敬的先生/女士:
我想设计一个反激式模型,其规格为800V 至12V、100W。 对于此规范、我是否可以使用 PMP7760模型。 该模型是否符合我的规格。 请告诉我有关此模型的建议。 PMP7760中使用的变压器为30W、因此我想它是否适合。 请向我提出您的意见。
非常感谢您的参与。