This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-00367:TIDA-00367

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697307/webench-tools-tida-00367-tida-00367

器件型号:TIDA-00367

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我想知道如何将  TIDA-00367的输出配置24V 6.25A 更改为12V、12.5A

可能我必须重新设计变压器。

请就此向我提供帮助。

谢谢

此致

Leandro Schmitz

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要更改变压器。 此外、如果添加 同步整流器以处理12.5A 输出电流、也会更好。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramkumar、您好!

    感谢您的佩戴。

    您能否分享  tidub50b.pdf 上提到的 TIDA-00367_Design_Calculator 以及变压器说明?

    您能帮我设计符合输出规格的变压器吗?

    提前感谢您、

    莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可能、我希望 tida-00367_Design_Calculator 在 tidub50b.pdf 中提及。

    你可以和我分享吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    请查看随附的计算表。 e2e.ti.com/.../UCC28630.zip