请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00367
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我想知道如何将 TIDA-00367的输出配置24V 6.25A 更改为12V、12.5A。
可能我必须重新设计变压器。
请就此向我提供帮助。
谢谢
此致
Leandro Schmitz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TIDA-00367
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我想知道如何将 TIDA-00367的输出配置24V 6.25A 更改为12V、12.5A。
可能我必须重新设计变压器。
请就此向我提供帮助。
谢谢
此致
Leandro Schmitz
您好、Leandro、
请查看随附的计算表。 e2e.ti.com/.../UCC28630.zip