This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00653:器件对 USB 适配器无响应

Guru**** 2552430 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697766/tida-00653-device-not-respond-to-usb-adapter

器件型号:TIDA-00653

大家好、目前 TIDA-00653存在一些问题、主要是通过 USB 适配器与其通信

1.为器件加电的理想方法是什么(用于对其进行编程/刷写)?

我使用了2个电源、1个48V 电源和1个12电源(根据本文档 http://www.ti.com/lit/ug/slua765a/slua765a.pdf 中的说明)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KVU,

    仅为了对器件进行编程,您只需在48V 侧提供大于24V 的电压即可。 在这种情况下,12伏侧无关紧要。

    谢谢、

    Sanatan