请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00653 大家好、目前 TIDA-00653存在一些问题、主要是通过 USB 适配器与其通信
1.为器件加电的理想方法是什么(用于对其进行编程/刷写)?
我使用了2个电源、1个48V 电源和1个12电源(根据本文档 http://www.ti.com/lit/ug/slua765a/slua765a.pdf 中的说明)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、目前 TIDA-00653存在一些问题、主要是通过 USB 适配器与其通信
1.为器件加电的理想方法是什么(用于对其进行编程/刷写)?
我使用了2个电源、1个48V 电源和1个12电源(根据本文档 http://www.ti.com/lit/ug/slua765a/slua765a.pdf 中的说明)