This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA322:导入的模型在 Cadence OrCAD 中不起作用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697169/tina-spice-opa322-imported-model-not-working-in-cadence-orcad

器件型号:OPA322
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我不熟悉这个论坛、所以如果我犯了错误、请随时纠正。

正如标题所示、我目前正在尝试对包含 OPA322的设计进行仿真。 我从 TI 网站下载了该模型、并按照应用报告 SLOA070 ("在 PSpice 中使用德州仪器(TI) Spice 模型")中包含的所有说明进行操作。 我发现、在运行交流扫描仿真时、结果不正确。 为了更好地解释我所说的内容、我实现了一个非常简单的设计、我附加了这个设计、这是一个采用同相配置的运算放大器的基本电路(schematic.jpg)。

如果运行瞬态仿真、使用正弦波形作为输入(0.5V 振幅、200Hz 频率)、则输出电压符合我的预期(transient.jpg)。 如果我运行 AC_sWEEP 仿真、结果没有任何意义(ac_sweep.jpg)(我希望所有通带中的输出为0.5V)。 观察瞬态仿真、我发现启动时有小毛刺脉冲(transient_detail.jpg)、但我不知道这是否与奇怪的结果有关。

我还尝试使用 TINA 仿真器、但使用该工具、一切都正常。 唯一的问题是、我必须使用 Cadence OrCAD、因此我需要该模型才能与该仿真器配合使用。

提前感谢您

Pietroe2e.ti.com/.../test_5F00_opa322.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    附加项目在交流仿真中的行为符合预期、并在16.6中的 PSPICE 中进行测试时提供以下输出[16.6-S086 (v16-6-112HJ)]。

    请注意,在交流模拟期间,PSPICE 不考虑输入的转换源的振幅。 它将‘在 Vsin 源的 ac’选项中输入的振幅,并计算其增益。 (请参阅图 V (v_input))

    所有其它的转换和直流源在交流刻度中被认为为0 (请见 V (IN+)的图解)。

    ‘电路的增益为-1 (反相配置),如果 Δ V AC’=1,则在所有频率下都考虑1V AC 信号。

    根据、输出增益应为-1、这意味着幅度为0dB 或1V/V、相位应从波特图中的180d 开始、验证结果也可以看到该结果。

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、
    我认为这是一个安装问题。 每次启动仿真时、我都会得到-44dB 的增益、这正是我所期望的通带... 这对我来说是没有意义的。
    我卸载并重新安装软件、奇怪的行为消失了。 现在、波特图看起来像您的图。

    此致、
    Pietro