主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我不熟悉这个论坛、所以如果我犯了错误、请随时纠正。
正如标题所示、我目前正在尝试对包含 OPA322的设计进行仿真。 我从 TI 网站下载了该模型、并按照应用报告 SLOA070 ("在 PSpice 中使用德州仪器(TI) Spice 模型")中包含的所有说明进行操作。 我发现、在运行交流扫描仿真时、结果不正确。 为了更好地解释我所说的内容、我实现了一个非常简单的设计、我附加了这个设计、这是一个采用同相配置的运算放大器的基本电路(schematic.jpg)。
如果运行瞬态仿真、使用正弦波形作为输入(0.5V 振幅、200Hz 频率)、则输出电压符合我的预期(transient.jpg)。 如果我运行 AC_sWEEP 仿真、结果没有任何意义(ac_sweep.jpg)(我希望所有通带中的输出为0.5V)。 观察瞬态仿真、我发现启动时有小毛刺脉冲(transient_detail.jpg)、但我不知道这是否与奇怪的结果有关。
我还尝试使用 TINA 仿真器、但使用该工具、一切都正常。 唯一的问题是、我必须使用 Cadence OrCAD、因此我需要该模型才能与该仿真器配合使用。
提前感谢您