请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
这与增强型 LLC 直流/直流转换器500W、500kHz (输入290-390V DC、输出- 30V DC)的参考设计有关。
在 LLC 直流/直流转换器的所有设计中、输出电容器作为定制电容器提供、其值大于500微法拉。
可能需要多个陶瓷电容器串联并并联才能达到该值。 是否可以放置铝电解电容器
代替陶瓷电容器。
谢谢
Lenin。