This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:将高值输出陶瓷电容器替换为用于高频 LLC 直流/直流的铝电解电容器

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/697113/webench-tools-replacing-high-value-output-ceramic-capacitor-with-aluminium-electrolytic-capacitor-for-high-frequency-llc-dc-dc

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

 这与增强型 LLC 直流/直流转换器500W、500kHz (输入290-390V DC、输出- 30V DC)的参考设计有关。

在 LLC 直流/直流转换器的所有设计中、输出电容器作为定制电容器提供、其值大于500微法拉。

可能需要多个陶瓷电容器串联并并联才能达到该值。 是否可以放置铝电解电容器

代替陶瓷电容器。

谢谢

Lenin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenin、

    是的、最好使用该大小的铝电解电容器。

    谢谢、此致、

    阿图尔