主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
当我在连接的电路上进行瞬态仿真时、在电路启动并稳定后、我注意到输入电流为1.35uA (@3V 输入)、而流入11K 负载的输出电流为325uA (@3.58V)
理论上输入电流应该大于325uA、但它非常低!!!
我在这里哪里出错了??
谢谢
Iain
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Iain、
由于您使用的负载电阻非常小、因此所有开关都在输出电压达到最终预期值后停止。 输出电容器上的电压足以将 Vout 保持足够高、负载将缓慢地对其放电。 只有当输出电压充分下降时、开关才会再次启动。 由于在您的情况下、器件在启动后没有开关、因此您不会看到消耗的任何输入电流。 尝试增大负载电流(例如1A 或4欧姆负载)、您将看到在启动后进行开关以及适当的输入电流。
您好、Iain、
在仿真器件时、请先禁用"绘制激励"、然后在瞬态仿真弹出窗口中单击确定。 这应防止绘制内部节点。
我们已经尝试尽可能快地实现它。 您可以更改仿真参数、如公差分析>>设置分析参数、以加快速度、但这可能会以牺牲仿真精度为代价。
另一个选项(如果您不关心软启动)是在输出电容器上提供初始条件、并使用选项"使用初始条件"运行仿真。 但是、由于您需要了解确切(或接近确切)的初始条件、因此设置此参数会有一些风险。 此外、在这种情况下、允许电路稳定一个位、因此忽略前150us 左右。 我已为您附加了该文件。 请注意、我使用了负初始条件。 如果您翻转电容器、您可以将其更改为正初始条件。