This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS63060:对输入电流感到困惑

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/695347/tina-spice-tps63060-confused-regarding-input-current

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

当我在连接的电路上进行瞬态仿真时、在电路启动并稳定后、我注意到输入电流为1.35uA (@3V 输入)、而流入11K 负载的输出电流为325uA (@3.58V)

理论上输入电流应该大于325uA、但它非常低!!!

我在这里哪里出错了??

谢谢

Iain

e2e.ti.com/.../Aker-PSU.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

    由于您使用的负载电阻非常小、因此所有开关都在输出电压达到最终预期值后停止。 输出电容器上的电压足以将 Vout 保持足够高、负载将缓慢地对其放电。 只有当输出电压充分下降时、开关才会再次启动。 由于在您的情况下、器件在启动后没有开关、因此您不会看到消耗的任何输入电流。 尝试增大负载电流(例如1A 或4欧姆负载)、您将看到在启动后进行开关以及适当的输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    这就是它的原因... 谢谢你。 不过,还有几个问题... 在瞬态输出中有一个名为 V_U2_V10的图... 我的电路中的任何位置都未指定此值,是 TPS63060宏的内部节点吗?
    此外、无论如何都要加快仿真速度、此时可能需要相当长的秒数。

    谢谢你

    Iain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

    在仿真器件时、请先禁用"绘制激励"、然后在瞬态仿真弹出窗口中单击确定。 这应防止绘制内部节点。

    我们已经尝试尽可能快地实现它。 您可以更改仿真参数、如公差分析>>设置分析参数、以加快速度、但这可能会以牺牲仿真精度为代价。

    另一个选项(如果您不关心软启动)是在输出电容器上提供初始条件、并使用选项"使用初始条件"运行仿真。 但是、由于您需要了解确切(或接近确切)的初始条件、因此设置此参数会有一些风险。 此外、在这种情况下、允许电路稳定一个位、因此忽略前150us 左右。 我已为您附加了该文件。 请注意、我使用了负初始条件。 如果您翻转电容器、您可以将其更改为正初始条件。

    e2e.ti.com/.../Aker-PSU_5F00_NG.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    再次感谢您的快速响应。 现在、我的所有问题都得到了100%的回答

    Iain