This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA625:OPA625+MUX36S16+OPA625与 OPA376+MUX36S16+OPA376

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA625, OPA376, MUX36S16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718018/tina-spice-opa625-opa625-mux36s16-opa625-vs-opa376-mux36s16-opa376

器件型号:OPA625
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA376MUX36S16

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

如所附的 TINA-TI 仿真的2幅图 Vout5 (OPA625的最后一级)完全失真、但 OPA376的情况良好;2仿真中的分析参数都相同。 您会不知道为什么?

谢谢。

Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、廖先生、

    您是否想与我们共享您的 TSC 文件?  

    下面是一篇讨论我们需要调试仿真问题的文章:

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    请参阅随附的 TSC zip 文件。

    谢谢、

    Ming

    e2e.ti.com/.../OPA625_2D00_OPA376_5F00_Tina_2D00_TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    显然、对于 OPA625、如果信号低于50mV、则需要一段时间才能恢复。 它与具有输入共模输入范围下端的信号接近度有关。  

    所附的测试台可用于显示上述效果。 您可以对 Vin 电压发生器的直流电压进行实验,实验的起始电压为51mV、50mV、49mV、48mV、47mV ... 至0伏。

    e2e.ti.com/.../OPA625_5F00_Debug2A.TSC

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    您是否意味着问题是由 OPA625 SPICE 参数引起的? 或者、您是否有任何进一步的行动计划来修改 SPICE

    另一个发现是使用 MUX36S16时的仿真时间要长得多。

    谢谢。
    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是信号链建模团队的建模工程师、与 JC 和 Herman 合作。
    感谢您提请  我们注意您的问题。

    我仍在查看您的 TINA 电路、但尚未找到瞬态仿真问题的根本原因。

    当 使用与电路中的信号相似的信号单独模拟这些模型时、这些模型会给出预期的结果。

    当它们在您的电路中一起仿真时、问题就会开始。
    它看起来像是一个瞬态数字不稳定、这通常指向那些仿真分析参数的问题。
    目前还没有结论,但我将在有解决办法时告诉你。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的原理图中包含了修改后的模型。 请尝试一下、并告诉我它是否提供了您所需的结果。
    对拖延表示歉意。
    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../NewOPA625_5F00_MUX36_5F00_NewOPA625_2D00_20180809.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、John。、
    新原理图的仿真结果符合我的预期。
    谢谢。
    Ming