主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA376、 MUX36S16
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
如所附的 TINA-TI 仿真的2幅图 Vout5 (OPA625的最后一级)完全失真、但 OPA376的情况良好;2仿真中的分析参数都相同。 您会不知道为什么?
谢谢。
Ming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、JC、
请参阅随附的 TSC zip 文件。
谢谢、
Ming
您好、Ming、
显然、对于 OPA625、如果信号低于50mV、则需要一段时间才能恢复。 它与具有输入共模输入范围下端的信号接近度有关。
所附的测试台可用于显示上述效果。 您可以对 Vin 电压发生器的直流电压进行实验,实验的起始电压为51mV、50mV、49mV、48mV、47mV ... 至0伏。
e2e.ti.com/.../OPA625_5F00_Debug2A.TSC
Herman
明
我是信号链建模团队的建模工程师、与 JC 和 Herman 合作。
感谢您提请 我们注意您的问题。
我仍在查看您的 TINA 电路、但尚未找到瞬态仿真问题的根本原因。
当 使用与电路中的信号相似的信号单独模拟这些模型时、这些模型会给出预期的结果。
当它们在您的电路中一起仿真时、问题就会开始。
它看起来像是一个瞬态数字不稳定、这通常指向那些仿真分析参数的问题。
目前还没有结论,但我将在有解决办法时告诉你。
此致、
John
明
随附的原理图中包含了修改后的模型。 请尝试一下、并告诉我它是否提供了您所需的结果。
对拖延表示歉意。
此致、
John
e2e.ti.com/.../NewOPA625_5F00_MUX36_5F00_NewOPA625_2D00_20180809.TSC