This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:输出电压最小值

Guru**** 2930110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5117, LM5145, LM5116, TPS40170, LM5020, UCC28C40-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/719949/webench-tools-lm5022-vout-min-value

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5117LM5145LM5116TPS40170LM5020UCC28C40-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

网站上的表格显示输出电压最小值为1.25V、但 Webench 拒绝任何低于6V 的内容。

我对3.3V 输出感兴趣。 请告诉我是否有其他器件用于10V-60V 输入、3.3V 30W 输出。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Boaz、

    LM5022是一款升压控制器、最低输出电压限制为6V。 对于上述降压条件、可 使用以下器件创建设计。

    LM5117

    LM5088-1

    LM5088-2

    4.LM5145

    5.LM5116

    6. TPS40170。

    请使用以下链接根据您的条件创建设计。

    https://webench.ti.com/power-designer/

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    很抱歉、我没有提到一个重要因素-电源必须是隔离的。 使用向导、我获得了43个建议设计、但其中没有一个是基于现成的变压器、有些也缺少 MOSFET 和二极管。 是否有用于并行连接以实现更大功率的应用手册? LM5020看起来是一个不错的候选器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boaz、

    我们将在此查询中向您回复。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boaz、
    我能够针对10V 至60V 输入和3.3V @9.1A 选择 UCC28C40-Q1。 是的、在许多情况下、很难找到符合设计要求的现成变压器。 但是、我们的许多高压产品能够推荐具有绕组详细信息的磁芯和绕组、从而帮助您为变压器缠绕。 此外、某些 MOSFET 和二极管可以定制。 这是设计在我们的数据库中找不到这些高电压组件的一个限制。

    下面是该设计的链接。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi


    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    打开设计时遇到问题、我尝试了 Firefox、Chrome 和 IE。 第一页弹出一条消息、表示可能需要30秒、但它会立即重定向到返回 HTTP 500错误的页面。

    URL 为 :webench.ti.com/.../my_shared_design_public.cgi

    我还尝试在 WebBench 中搜索6B929822DF5E5663、但未打开任何内容。

    是否有其他方法可以打开它?

    谢谢、

    Boaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boaz、

    我们可以使用上述共享链接打开设计。请确保闪存已安装、正常工作。

    谢谢、此致、
    普拉文 B