This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
网站上的表格显示输出电压最小值为1.25V、但 Webench 拒绝任何低于6V 的内容。
我对3.3V 输出感兴趣。 请告诉我是否有其他器件用于10V-60V 输入、3.3V 30W 输出。
谢谢你。
您好、 Boaz、
LM5022是一款升压控制器、最低输出电压限制为6V。 对于上述降压条件、可 使用以下器件创建设计。
LM5117
LM5088-1
LM5088-2
4.LM5145
5.LM5116
6. TPS40170。
请使用以下链接根据您的条件创建设计。
https://webench.ti.com/power-designer/
谢谢、此致、
普拉文 B
Gerold、您好!
打开设计时遇到问题、我尝试了 Firefox、Chrome 和 IE。 第一页弹出一条消息、表示可能需要30秒、但它会立即重定向到返回 HTTP 500错误的页面。
URL 为 :webench.ti.com/.../my_shared_design_public.cgi
我还尝试在 WebBench 中搜索6B929822DF5E5663、但未打开任何内容。
是否有其他方法可以打开它?
谢谢、
Boaz