主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的 TI 技术支持:
我将 TPS50601平均值模型从 PSpice 转换为 Siemtrix。 在瞬态分析中验证模型。 输出电压(5V)随负载电流变化而波动。 您能否发送一个使用 TPS50601平均模型的降压转换器电路示例。 我们将您的产品线用于新计划。
此致、
Jason Nguyen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的 TI 技术支持:
我将 TPS50601平均值模型从 PSpice 转换为 Siemtrix。 在瞬态分析中验证模型。 输出电压(5V)随负载电流变化而波动。 您能否发送一个使用 TPS50601平均模型的降压转换器电路示例。 我们将您的产品线用于新计划。
此致、
Jason Nguyen
您好 Jason、
我不确定斜坡值或死区时间控制。 此查询可能用于其他一些论坛。 我将检查是否有人可以指导您进入正确的论坛。
我没有硬件设备。 然而、SPICE 模型在 Vin=5V、Vout=2.5V 且 ILOAD 范围为10mA 至6A 时通过基准频率响应进行了验证。 结果非常接近。 因此、如果您确实在模型中获得了斜率补偿、模型结果应接近基准结果。
此致、
Karthik
您好、Karthik、
您是本产品的应用工程师吗? 如果没有、如何联系 TI 的 AE 来获取此产品? TI 技术 小组应该能够提供内部振荡器斜坡和斜率补偿电路来支持客户。 这是宇航产品、我们需要执行详细的最坏情况寿命终止分析。
对于相位和增益分析结果,您能否提供一个分析结果,其中 Vin=5V,Vout=2.5V,频率切换,以及使用了什么负载电容? 我将尝试根据这种情况验证我的模型。
再次感谢您的持续支持。
此致、
Jason Nguyen