This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS50601-SP:TPS50601平均值模型示例

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/724051/tina-spice-tps50601-sp-tps50601-average-model-example

器件型号:TPS50601-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI 技术支持:

我将 TPS50601平均值模型从 PSpice 转换为 Siemtrix。 在瞬态分析中验证模型。 输出电压(5V)随负载电流变化而波动。 您能否发送一个使用 TPS50601平均模型的降压转换器电路示例。 我们将您的产品线用于新计划。

此致、

Jason Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我能够在瞬态分析中验证模型并执行负载瞬态。 平均模型在该模式下似乎正常工作。 我目前正在运行波特图。 相位和增益结果不正确。 我在反馈电阻器处插入交流注入。 如果您可以展示一些带相位和增益测量的原理图、那将会很棒(pdf 文件很适合参考)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我目前没有一个示例来展示原理图。 它应该与 PSPICE 类似。
    您能否共享您创建的原理图、以便我可以帮助调试它。

    谢谢、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以给你电子邮件。 更喜欢直接发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还尝试使用状态空间平均模型来重建平均模型。 您能否提供一些信息:

    1) 1)电流感应电阻器值。 我想它是 Ri =1/22欧姆
    2) 2)电流感应放大器增益。 ACS = 1电流感应放大器增益吗?
    3) 3)斜率补偿比与电流感测斜率之比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我也不想在此处张贴邮件地址。 我已在 E2E 上向您发送友谊请求。 请接受、我可以在此处共享邮件 ID。

    此外、要回答您的问题、1和2是正确的。 我在这里与内部团队确认斜坡补偿。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    感谢您的快速回答。 另一个问题。 什么是内部斜坡振荡器电压(谷值到峰值)。 由计时电容器和任何公式或曲线来确定死区时间的斜坡死区时间控制吗?

    谢谢
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    您的硬件单元上是否有任何相位和增益测量? 我在5V 输出、5A 负载、6.5V 输入660uF 电容下运行环路分析。 交叉频率约为2.4KHz、相位裕度为105度。 (因斜率补偿百分比和 Vramp 而异)。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我不确定斜坡值或死区时间控制。 此查询可能用于其他一些论坛。 我将检查是否有人可以指导您进入正确的论坛。

    我没有硬件设备。 然而、SPICE 模型在 Vin=5V、Vout=2.5V 且 ILOAD 范围为10mA 至6A 时通过基准频率响应进行了验证。 结果非常接近。 因此、如果您确实在模型中获得了斜率补偿、模型结果应接近基准结果。

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您是本产品的应用工程师吗? 如果没有、如何联系 TI 的 AE 来获取此产品? TI 技术  小组应该能够提供内部振荡器斜坡和斜率补偿电路来支持客户。 这是宇航产品、我们需要执行详细的最坏情况寿命终止分析。

    对于相位和增益分析结果,您能否提供一个分析结果,其中 Vin=5V,Vout=2.5V,频率切换,以及使用了什么负载电容?   我将尝试根据这种情况验证我的模型。  

    再次感谢您的持续支持。  

    此致、

    Jason Nguyen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    由于 PL 为您提供了这些值、我将继续并关闭此线程。

    此致、
    Karthik