This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:需要 PMOS sqd40131el 模型

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/722694/tina-spice-pmos-sqd40131el-model-needed

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在研究将 PMOS 器件 sqd40131el 转换为 TINA。

导入时没有明显的问题。 当我进行仿真时、仿真与 PMOS 的行为不匹配。

有什么想法该模型有什么问题?

********
*版权所有:                  *
* Vishay Intertechnology, Inc. *
********
*2018年7月16日
* ECN S18-0723,修订版 A
*文件名:SQD40131EL_PS.txt 和 SQD40131EL_PS.lib
*本文档旨在用作 SPICE 建模指南,而不是
*构成商业产品数据表。 设计人员应参考
*用于保证规范的相同数字的相应数据表
*限制。
SUBCKT SQD40131EL D G S
M1 3 GX S PMOS W= 9460000u L= 0.30u
M2 S GX S D NMOS W= 9460000u L= 0.26u
R1 D 3 8.193e-03 Tc=4.121e-03、8.074e-06
CGS GX S 2.922e-09
CGD GX D 1.957e-11
RG G GY 4.
RTCV 100 S 1e6 TC=1.158e-03,3.771e-06
ETCV GY GX 100 200 1
ITCV S 100 1U
VTCV 200 S 1.
DBD S DBD 9460000u
(二
.MODEL PMOS PMOS (电平= 3 TOX = 5e-8
+ RS = 0 KP = 3.549e-06 NSUB = 4.027e+16
+ Kappa = 1.100e-03 NFS = 4.210e+11
+ LD = 0 is = 0 TPG =-1   )
(二  
.MODEL NMOS NMOS (电平= 3 TOX = 5e-8
+NSUB =4.521e+16 is =0 TPG =-1   )
(二
.model DBD (
+FC = 0.1 TT = 4.307e-08 T_measored = 25 BV = 41
+RS = 2.569e-02 N = 1.172e+00 = 7.617e-12
+EG = 7.850e-01 XTI = 1.000e+01 TRS1 = 2.393e-05
+CJO = 2.000e-11 VJ = 2.659e+00 M = 8.261e-01)
.end

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的描述中到底有什么问题、但请验证以下内容

    (1)您使用的是最新版本的 TINA-TI (9.3.150.328)和

    (2)您正在按照本视频中的说明导入模型:    

    如果仍然不起作用、请根据此常见问题解答向我们发送文件、并更详细地描述错误消息:    

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thx Nikhil、
    (1)我使用的是最新版本的 TINA-TI (9.3.150.328)
    (2)我按照指示输入模型。
    Rgds
    KB2603
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KB2603、

    那么、它是否可以完成这些步骤? 如果没有、请按照上一帖子链接中的说明共享您的 TSC 文件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhile、
    在您提出建议之前、我已经执行了所有步骤... 它只是不起作用。
    MOS 的行为不对。
    Rgds
    KB2603
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KB2603、请附加 TSC 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KB2603、

    我们一段时间内没有听到您的反馈。 我希望您的问题已得到解决、以便我关闭此帖子。 如果您有任何后续问题、请随时附上您的仿真文件、以便我们查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 TSC 是一个很大的... 我真的不想分享它。

    这是 scripte2e.ti.com/.../SQD40131EL_5F00_PS.TXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KB、

    我在导入它时没有遇到任何问题。 只需将文件名更改为.lib 扩展名。

    e2e.ti.com/.../SQD40131EL_5F00_PS.lib

    e2e.ti.com/.../FET.TSC

    e2e.ti.com/.../SQD40131EL_5F00_PS.TSM