This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25570:将 BQ25570 PSpice 模型导入 ADS

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720148/tina-spice-bq25570-importing-bq25570-pspice-model-into-ads

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件:TINA-TIBQ25504

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我目前已使用 Netlist 导入转换器将 BQ25570 PSpice 模型导入到 ADS 2015.01版中。 下面是我得到的结果、原理图和符号。 我想知道如何连接这些组件以验证 BQ25570的运行。 请向我展示如何执行此操作? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minh、

    Web 上的模型已加密、无法导入到其他工具中。 您将需要模型的未加密版本。 请参阅以下常见问题解答:

    通常、我们会构建通用语法模型、以便将未加密版本导入到其他工具中。 但是、在这种情况下、由于运行时间很长、我们必须使用 PSpice 和 TINA-TI 中的客户块来构建它、因此它们只能用于这些仿真器中。 您可以尝试 TINA-TI。 它是免费的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    非常感谢您的指导。 很遗憾、我找不到 BQ25570模型的未加密版本、因为"如何确定模型是加密还是未加密"的链接无法与我一起使用。 请参阅下面的屏幕截图。 我将尝试将模型导入到 TINA-TI 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minh、

    感谢您指出已断开的常见问题解答图片。 我现在已经修复了。

    通常、我们使用通用构建块对 IC 建模、使该模型可移植到其他仿真器。 但是、有一些器件由于技术限制而无法实现。 遗憾的是、BQ25504、BQ25570和其他一些器件属于此类别。 因此、我们将无法为此器件提供未加密模型、因为它们无论如何都不可移植。

    很抱歉、目前 PSpice 是此器件唯一可用的型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持。