请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我在 TI 网站上看到 LP8863-Q1有一个 PSpice 模型、但该模型是加密的、所以这是我的问题、是否可以使用该模型的未加密版本?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亚历山德罗
打扰一下。 请查找随附的原理图文件。 它针对升压启动原理图进行了配置。 请注意、这是一个 Beta 模型。
e2e.ti.com/.../3201.LP8863_2D00_Q1_5F00_TRANS.TSC
此致、
Karthik