This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP8863-Q1:未加密 Spice 模型请求

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721955/tina-spice-lp8863-q1-uncrypted-spice-model-request

器件型号:LP8863-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在 TI 网站上看到 LP8863-Q1有一个 PSpice 模型、但该模型是加密的、所以这是我的问题、是否可以使用该模型的未加密版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    遗憾的是、此器件的未加密 SPICE 模型不可分发。 给您带来的不便、我深表歉意。 但是、如果您使用 TINA-TI、我们可以将文件从 PSpice 进行原始导入 TINA-TI 并为您提供加密的 TINA 文件。 如果您使用 TINA-TI 进行此仿真、请告诉我。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我还使用 TINA-TI 进行仿真、因此您可以向我发送 TINA-TI 兼容模型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    我正在将模型导出到 TINA-TI。 我需要验证仿真是否正常运行、由于仿真时间有点高、我们将需要一些时间在这里共享它。 您可以期待明天收到我的回复。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、等待您的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    打扰一下。 请查找随附的原理图文件。 它针对升压启动原理图进行了配置。 请注意、这是一个 Beta 模型

    e2e.ti.com/.../3201.LP8863_2D00_Q1_5F00_TRANS.TSC

    此致、

    Karthik