This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RSLK 我在 Ubuntu 18.04 LTS 中使用 Tine 时遇到 TExaSdisplay.exe 无法通过 COM 端口连接到 USB Launchpad 硬件的问题

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/724068/ti-rslk-i-am-having-difficulties-with-texasdisplay-exe-in-ubuntu-18-04-lts-using-wine-not-being-able-to-connect-to-usb-launchpad-hardware-through-com-port

在 Ubuntu 18.04 LTS 中使用 Line 启动 TExaSdisplay.exe 时,它会启动 TExaSdisplay 软件,除非我尝试找到 COM 端口连接到 Launchpad (插入 USB 端口),否则它会查找 COM33或 COM34,其中 COM33 -->/dev/ttyACM0和 COM34 --- >/dev/ttyACM1、其中应在 COM33或 COM34上找到/dev/ttyUSB0。 使用葡萄酒 regedit、我无法强制将 COM33或 COM34设置为/dev/ttyUSB0.

也许您可以建议在 Ubuntu 18.04 LTS 中使用除 Line 以外的其他处理器来执行 TExaSdisplay.exe、或者使用另一种方法强制 COM33或 COM34识别 Launchpad 硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    遗憾的是、Linux 不支持此程序、包括诸如 Wine 之类的权变措施。  这似乎更多地是葡萄酒配置问题。 我建议到葡萄酒支持 论坛了解 是否有人建议如何更改映射。 Texas Display 允许您从我看到的内容中选择任何 COM 端口。 因此、您可能不需要将串行端口映射到 COM33或 COM34。 如果您设法将其映射到任何 COM 端口、则应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试将 COM1配置为 USB0。 您能否推荐在 Ubuntu 18.04 LTS 中执行除 Wine 以外的其他程序来执行 TExaSdisplay.exe?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我不能。 我通常不使用葡萄酒等软件、尤其是 在运行的软件 与硬件连接时。 我建议使用本机 Windows PC 或使用虚拟机运行 Windows。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 win10中运行 TExaSdisplay.exe、而在 Ubuntu 18.04 LTS 中将 ccsv8作为 VM ware 工作站编译/调试中的 VM 运行、并运行 TEexaSmain.c、但仍然无法在 TExaSdisplay 中获取波形。 我确实注意到 ccsv8的调试窗口中出现错误、

    我正在附上此错误的文字记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过复位 launchpad 并执行构建/调试/运行来清除我之前给您的答复中的错误。 之后、在 win10中运行 TExaSdisplay.exe 现在为我提供了所需的示波器和逻辑分析仪波形。 谢谢、现在可以关闭此 TT。