在 Ubuntu 18.04 LTS 中使用 Line 启动 TExaSdisplay.exe 时,它会启动 TExaSdisplay 软件,除非我尝试找到 COM 端口连接到 Launchpad (插入 USB 端口),否则它会查找 COM33或 COM34,其中 COM33 -->/dev/ttyACM0和 COM34 --- >/dev/ttyACM1、其中应在 COM33或 COM34上找到/dev/ttyUSB0。 使用葡萄酒 regedit、我无法强制将 COM33或 COM34设置为/dev/ttyUSB0.
也许您可以建议在 Ubuntu 18.04 LTS 中使用除 Line 以外的其他处理器来执行 TExaSdisplay.exe、或者使用另一种方法强制 COM33或 COM34识别 Launchpad 硬件。