This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/VCA2615:TINA 噪声分析

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, VCA2615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/719890/tina-spice-vca2615-tina-noise-analysis

器件型号:VCA2615
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我希望在新设计中使用 VCA2615、加载了 TI Tina 参考设计并运行良好、我的问题是总噪声、这是一个低噪声器件、当我运行噪声分析时、我无法获得我所期望的结果、  

分析范围为10Hz 至500kHz、LNP 下的总输出噪声为3.39uV、 但在 VCA+LNA (VGA 输出)下、我得到的是259uV、只是尝试了解是 SPICE 模型错误、还是实际上我得到的噪声级别将使我不使用此器件。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    供参考、我们仍在研究这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼:

    有关此问题的任何新闻?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    我很抱歉,但我们仍然需要更多时间来研究这一点。 我们最早将在下周就这一问题得出良好的结论。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、  

    我查看了模型及其噪声仿真图。 该模型设计 为 VCA 具有大约5.5n v/ZH^1/2、LNA 具有0.7n。 请记住 、这些测量范围为1M 至10MHz、如数据表图24和25所示。 对于低于拐点的频率、模型将显示一个高得多的噪声水平。

    我希望这能澄清你的问题。

    此致、

    Arash Loloee