请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:VCA2615 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我希望在新设计中使用 VCA2615、加载了 TI Tina 参考设计并运行良好、我的问题是总噪声、这是一个低噪声器件、当我运行噪声分析时、我无法获得我所期望的结果、
分析范围为10Hz 至500kHz、LNP 下的总输出噪声为3.39uV、 但在 VCA+LNA (VGA 输出)下、我得到的是259uV、只是尝试了解是 SPICE 模型错误、还是实际上我得到的噪声级别将使我不使用此器件。
谢谢