请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4501-SP 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尝试对 TPS7A4501 LDO 运行频率响应分析。 我使用 LT Spice 作为平台、因为 ADI 有一份具体的应用手册、详细介绍了如何对仿真进行建模。 在 LT Spice 中生成的自动生成模型不提供可实现的结果。 已使用线性技术稳压器验证仿真设置、因此 TPS7A4501模型在 LT Spice 中是"自动生成"的问题。
-是否有针对 TINA-TI 中的 TPS7A4501执行频率响应分析(环路稳定性)的应用手册或程序?