This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7A4501-SP:TINA/Spice/TPS7A4501-SP

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/721745/tina-spice-tps7a4501-sp-tina-spice-tps7a4501-sp

器件型号:TPS7A4501-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尝试对 TPS7A4501 LDO 运行频率响应分析。 我使用 LT Spice 作为平台、因为 ADI 有一份具体的应用手册、详细介绍了如何对仿真进行建模。 在 LT Spice 中生成的自动生成模型不提供可实现的结果。 已使用线性技术稳压器验证仿真设置、因此 TPS7A4501模型在 LT Spice 中是"自动生成"的问题。

-是否有针对 TINA-TI 中的 TPS7A4501执行频率响应分析(环路稳定性)的应用手册或程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅下面显示的视频培训系列中的视频1.2。 大约4:30、它讨论了如何运行交流分析。