请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS732 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
以下链接中提供了"TPS73250 TINA-TI 瞬态参考设计"。
http://www.ti.com/product/TPS732/toolssoftware
使用上述参数的斜升时间的结果 如下(~150us)、但数据表显示600us (典型值)。 

在数据表中、TINA-TI 结果(~150us)和电气特性(600us)之间存在很大差异。
我更改了 TINA-TI 电路原理图的 RL 和 Cout、与 tSTR 的测试条件相同、但结果 几乎相同。
我们是否认为数据表中的电气特性正确?
此致、
雅丽塔