This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS732:启动时间

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720785/tina-spice-tps732-start-up-time

器件型号:TPS732
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

以下链接中提供了"TPS73250 TINA-TI 瞬态参考设计"。
http://www.ti.com/product/TPS732/toolssoftware
 使用上述参数的斜升时间的结果 如下(~150us)、但数据表显示600us (典型值)。






  在数据表中、TINA-TI 结果(~150us)和电气特性(600us)之间存在很大差异。
我更改了 TINA-TI 电路原理图的 RL 和 Cout、与 tSTR 的测试条件相同、但结果 几乎相同。

我们是否认为数据表中的电气特性正确?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    供参考、我们仍在研究这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herman-San、

    感谢您关注此调查。
    我将等待您团队的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiata-San、

    您可以在模型中增加 ttrn 参数以增加软启动时间、从而与数据表相匹配。

    + ttrn = 1.000e-4