This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01167:TIDA-01167反极性保护

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167, LM5060, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720904/tida-01167-tida-01167-reverse-polarity-protection

器件型号:TIDA-01167
主题中讨论的其他器件: LM5060LM5060-Q1

尊敬的 TI 团队:

我看到 TIDA-01167图36.37。

 当电池反向时、将有一个-3.37V 的输出负电压

LM5060绝对输出最小电压为-0.3V (与许多 IC 相同)

因此、对于 LM5060和其他 后端 IC、-3.37V 的输出电压是可以的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您好!

    如果我们看到测试场景、则是 ISO7637-2脉冲1的瞬态电压测试。 如果我们看到输出行为、它在几微秒内下降到-3.37V 并快速返回到零。

    在 TIDA-01167中、从 LM5060-Q1的实际输出引脚到输出引脚的 R1具有10Kohm 电阻器、LM5060-Q1上的应力可以忽略不计、因为低功耗瞬态脉冲也具有串联电阻器。

    注意:TIDA-01167在没有任何负载和滤波器组件的情况下进行了测试。

    在实际应用中、TIDA-01167放置在直流/直流电路的输入之前。 直流/直流电路输入端的滤波电容器不允许瞬态电压下降、在完整的系统测试中看到这种负瞬态行为的可能性很低。

    谢谢
    此致
    Rama