请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:Tina-TI 工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
当您在没有向导的情况下插入块时、如何将网格颜色从黄色更改为另一种颜色以获得更好的对比度?
白色背景上的黄色表示将块线捕捉到网格的对比度较差。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、JC、
从现有器件列表中下载器件时、您是否会看到绿色框?
我正在使用的器件在 Tina 器件列表中不存在。
因此、我将使用 "插入"、"块"和"跳过向导"生成原理图零件结构。
然后、符号编辑器弹出黄色线网格、用于为零件轮廓绘制方形或矩形。
我使用的解决方法是、将拍拍设置为开启、 并将2倍大小设置为8倍以实际看到的黄色线条
将零件轮廓的边角捕捉到网格。
然后、当保存到原理图中时、器件轮廓被捕捉到原理图网格中。
目前正在进行此操作、因此请将我的查询显示为已完成并已关闭。
谢谢、
James