This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:块上电网的对比度

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/719957/tina-spice-tina-ti-contrast-of-grid-on-block

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

当您在没有向导的情况下插入块时、如何将网格颜色从黄色更改为另一种颜色以获得更好的对比度?

白色背景上的黄色表示将块线捕捉到网格的对比度较差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我对您的问题不是百分百肯定:
    1.您想知道如何更改 TINA 主原理图背景颜色吗?
    2.您想知道如何更改符号颜色吗?

    请澄清、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    无法在符号编辑器中更改网格线颜色。

    然而、为了确保工程图元素(线、形状)位于默认网格上、最好使用对齐网格开关、而不是网格线:

    请注意、无论此开关如何、引脚始终与电网相连。 这可确保您始终能够将电线连接到它们。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将零件轮廓捕捉到网格中、尝试使用捕捉到网格开关、但当转移到原理图工作表时零件轮廓偏离网格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    您是否参考了图纸周围的绿色方框、其中包括了所有引脚? 在原理图中实例化后不可见。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    从现有器件列表中下载器件时、您是否会看到绿色框?

    我正在使用的器件在 Tina 器件列表中不存在。

    因此、我将使用 "插入"、"块"和"跳过向导"生成原理图零件结构。

    然后、符号编辑器弹出黄色线网格、用于为零件轮廓绘制方形或矩形。

    我使用的解决方法是、将拍拍设置为开启、 并将2倍大小设置为8倍以实际看到的黄色线条

    将零件轮廓的边角捕捉到网格。

    然后、当保存到原理图中时、器件轮廓被捕捉到原理图网格中。

    目前正在进行此操作、因此请将我的查询显示为已完成并已关闭。

    谢谢、

    James