Other Parts Discussed in Thread: TPS610981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP9777 主题中讨论的其他器件: TPS610981
NAMaste TI 支持主管、
我已经介绍了 TI 的参考设计- PMP9777 (通过耳机插孔获取电源参考设计)。 我知道 本设计的拉电流能力取决于输入信号(左/右通道)、并且 TPS610981可在0.7V 输入至3.3V 输出转换时提供高达50mA 的总输出电流。
我想知道该输出是否足以驱动低功耗微控制器。 如果是、我会在选择可使用此 PMP9777设计运行的微控制器时请求您提供输入。
谢谢|此致、
Dipen Shah