This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9777:此设计能否驱动低功耗微控制器?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/715805/pmp9777-can-this-design-drive-a-low-power-microcontroller

器件型号:PMP9777
主题中讨论的其他器件: TPS610981

NAMaste TI 支持主管、

我已经介绍了 TI 的参考设计- PMP9777 (通过耳机插孔获取电源参考设计)。 我知道 本设计的拉电流能力取决于输入信号(左/右通道)、并且 TPS610981可在0.7V 输入至3.3V 输出转换时提供高达50mA 的总输出电流。

我想知道该输出是否足以驱动低功耗微控制器。 如果是、我会在选择可使用此 PMP9777设计运行的微控制器时请求您提供输入。

谢谢|此致、

Dipen Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DIPEN:
    我认为这个问题与应用程序详细信息相关:输入内容是什么? 耳机插孔? 输出仅用于微控制器? TI 拥有许多低功耗微控制器、您可以尝试使用此微控制器实现什么。 首先选择微控制器,然后选择电源解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namaste Jasper Li、

    简而言之、该应用涉及两部手机之间的通信自动化。 附加的外部硬件将包括一个录音机芯片和一个低功耗微控制器。 其理念是通过耳机插孔为整个外部系统供电。 手机的应用程序会通过左/右通道向外部硬件发出有关来电的警报。 建立呼叫后、将播放预录制的音频文件、作为手机 MIC 的输入、供对方收听。

    因此、系统的输入、尤其是 PMP9777、将来自手机的耳机插孔-左声道和右声道中的任何一个。

    鉴于以上详细信息、我希望您能为我们的定制设计推荐一些微控制器。 或者、请务必推荐任何特定的电源解决方案。 但是、请记住、其理念是通过移动设备的音频插孔提高功率并生成功率。

    谢谢|此致、
    Dipen Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DIPEN

    当我们使用 PMP9777进行测试时、其输出电流能力约为10mA。 因此加载值应小于该值。
    我对 MCU 一无所知。 您能否分享一下 MCU 在要求中的功能是什么? 我们需要寻找其他专家来推荐 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namaste Jasper Li、

    低功耗 MCU 应执行以下重要功能。

    1.响应来电中断、该中断将由手机应用程序通过耳机插孔的 L/R 通道提供。
    2.通过 SPI 协议与 SD 卡进行通信(我们正在考虑通过 Voice Recorder 芯片使用 SD 卡)以读取以数字格式存储的音频文件。
    3.执行软件将音频文件内容从数字转换为模拟(D/A 操作),并将模拟音频信号传递到耳机插孔的 MIC。

    然后发起呼叫的人员将听到音频文件。

    PMP9777的输出电流能力是10mA 还是50mA?

    谢谢|此致、
    Dipen Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DIPEN
    根据我们的测量结果、大多数智能手机可通过 PMP9777参考设计支持10mA 输出电流。 高端电话将具有更高的电流能力。

    我需要将该帖子分配给 MCU 论坛、以便 MCU 专家可以支持此案例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namaste Jasper Li、

    感谢您澄清 PMP9777参考设计的输出电流能力。

    请将此帖子分配给 MCU 论坛、以便根据我们的要求确定合适的 LP MCU。

    谢谢|此致、
    Dipen Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430 MCU 应该是您的应用的理想选择、您可以根据您的应用选择合适的器件、如下链接所示。

    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗燕明及李嘉柏

    非常感谢您为我的应用推荐 MSP430 MCU、并感谢您回答了上面解决的其他问题。

    谢谢|此致、
    Dipen Shah