This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPSM846C24:反馈电阻器的 TPSM846C24 Webench 错误

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/718900/webench-tools-tpsm846c24-tpsm846c24-webench-error-for-feedback-resistor

器件型号:TPSM846C24

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 Webench 设计了基于 TPSM846C24的0.85V @30A 电源解决方案。

在我的项目中、我请求了0.85V 的 VOUT、这些工具生成了一个原理图、用于实现电路板。

在测试过程中、我发现输出电压接近0.8V、而不是我请求的0.85V。

仔细查看数据表,我发现 Webench 为反馈电阻器计算的值与数据表中给出的值之间存在差异。 Webench 建议使用15.4K 电阻器、而数据表建议使用14.3K 电阻器。 仔细观察其他输出电压、似乎有一些正确的值和一些不正确的值。

我认为、此器件型号的 Webench 仿真引擎是 buggy。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raoul、

    感谢您的反馈。

    我检查了工具中的计算值是否非常接近14.3k、但所选电阻较高、这会导致 Vout 值较低、因此我们将解决此问题。 在这种情况下、对于0.85V 设计、该工具建议使用14.3k 电阻器。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了供您参考、作为一项测试、我尝试了0.85V 以外的几个电压、并注意到 webench 工具在某些时候提供了不正确的值。 因此需要解决该问题。 此外、Mouser 和 DigiKey 提供14.3K 电阻器、因此 Webench 工具应注意这一点、不要舍入到它认为可用的最接近值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raoul、我们将修复反馈设计、使其适用于所有输出电压。 该工具可以访问电阻器、但目前正在选择错误的值。 您可以通过单击 BOM、然后为 Rfbb 组件选择"选择替代器件"来看到此问题。 在"建议的限制"中、单击"编辑"、您可以观察到目标值为14290。 不过、所选值较高(15.4k)。 因此、我们将固定反馈电阻器的最小和最大限制、以便它选择正确的值。

    此致、

    模块